结果:找到"2.4G 无线 音频 对讲 模块 楼宇",相关内容1000条
  • 对讲机天线一般有哪些接口?
  • 对讲机天线种类众多,其配对的接口也会有很大的区别,这里将简单介绍其中常见的6种对讲机天线接口,方便各位在选用时进行参考。1、SL16接口最早用于各种工程和早期的对讲机车载台中,该接口工艺简单,常用于普通的连线,优点是:结实耐用。2、L16接口由SL16演变而来,该接口的防水防泄漏功能较好,现用于高端的机器中。3、BNC接口BNC接口又名为Q9,此接口拆装简易,现今用于监控、检测仪上等一些经常需要随时更换的设备上面。4、TNC接口2.4GHz3dBi对讲机天线–反极性TNC连接器由年代的机器演变而来,现新出的机器已经较少使用了,在少部分专业对讲机天线仍能见到。图片中的产品为柔性WiFi天线,它...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 机天线线 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-10-13 11:40:00
  • Si24R2F+畜牧耳标测体温开发资料
  • Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控、自动唤醒间隔功能;发射功率由7dBm增加到12dBm,距离更远;关断电流由700nA降到500nA,功耗更低。可兼容Si24R2E,性能更加强悍。Si24R2F+数据手册_V0.2.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 线测温 发帖人:动能SJ 发帖时间:2023-09-05 14:49:00
  • 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
  • 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G线芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
  • 适合监控摄像头4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
  • 大家好,没错我是zdl00000,今天给大家分享一款低功耗LTE无线通信模块的资料G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 线 通讯 LTE 低功耗 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-29 10:18:00
  • 什么是射频模块?无线射频收发器模块
  • RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 射 线 收发器 RF 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​SI24R1 2.4G 线 收发 IC 线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
  • 低功耗高灵敏度无线接收芯片
  • 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g线 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
  • 2.4G无线音频模块
  • 一、模块简介本无线数字音频收发模块是一款高保真,抗干扰好的数字无线音频收发器,该产品使用简单方便,直接音频输入、音频输出,如同有线一样使用,具有音质好,体积小等优点,2.4G对讲机。二、模块功能功能简介:l收发频率范围:2400-2483MHzl频道数:8个l频道间隔:2Ml数据化处理,安全可靠l可以一发多收l可多组并行工作l传输距离根据不同套餐l使用方便,傻瓜式操作。应用范围:2CD,DVD播放器或其他设备2家庭环绕音箱的无线化2无线监听器2无线扩音机2无线麦克风2普通音箱2复读机/学习机电气特性电气性能序号描述发射器接收器1工作电压4.5-8V(推荐5V)4.5-8V(推荐5V)2工作电...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 2.4G 线 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: